This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:军用温度范围和无铅封装

Guru**** 2478775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/941232/tms570lc4357-military-temp-range-and-lead-free-package

器件型号:TMS570LC4357

大家好、 在另一个主题中 、除了 温度范围和 RoHS/ REACH 状态、TMS5704357BGWTEP 和 TMS5704357BZWTQQ1具有相同的特性。

我想知道这两个器件是否在同一条线路中制造、唯一的区别是筛选过程和焊球材料。

我的问题的目的是要在-55 °C 应用中使用此器件、但我还需要符合 RoHS/REACH。 因此、我想知道 、如果只是为 具有无铅焊球的 TMS5704357BGWTEP 重新焊球、并通过这种方法实现"理论"RoHS/ REACH 合规性、这是不是件件件件件事。

一个相关(或许更合适)的问题是:TI 是否计划  在不久的将来提供该器件的-55°C、RoHS/REACH 兼容型号?

谢谢!

L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    请查找与 RoHS 和 REACH 相关的说明。  

    我认为我们没有计划将此器件重新封装以符合 EU RoHS 和 EU 各项标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    L.