请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 大家好、 在另一个主题中 、除了 温度范围和 RoHS/ REACH 状态、TMS5704357BGWTEP 和 TMS5704357BZWTQQ1具有相同的特性。
我想知道这两个器件是否在同一条线路中制造、唯一的区别是筛选过程和焊球材料。
我的问题的目的是要在-55 °C 应用中使用此器件、但我还需要符合 RoHS/REACH。 因此、我想知道 、如果只是为 具有无铅焊球的 TMS5704357BGWTEP 重新焊球、并通过这种方法实现"理论"RoHS/ REACH 合规性、这是不是件件件件件事。
一个相关(或许更合适)的问题是:TI 是否计划 在不久的将来提供该器件的-55°C、RoHS/REACH 兼容型号?
谢谢!
L.