Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我尝试通过 SPI1发送单个16位字、但遇到了意外行为。
我已将 Halcogen 设置为在 SPI 事务之前或之后发送一个16位字、而不会有任何额外的延迟。
调用 blocksize 为1的 spiTransmitAndReceiveData()时,会在作用域上产生以下行为:
时钟似乎激活了另外3个字。
这是预期的吗?
如何防止这种行为? 我希望时钟仅在 MOSI 线路输出的16个数据位的持续时间内有效。
谢谢、
Erik