请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 你好。 其长字单元是否可以从 MPU 连接到外部存储器? 例如、如果一个长字单元(32位)从 MPU 的外部存储器地址0中读取、 那么在地址0和地址2处读取的字单元(16位)是否输出两次? 此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当从 SDRAM 读取数据时、EMIF 模块发出一个读取命令来输出起始列地址、并向 SDRAM 发出信号来开始突发读取操作。
执行双字读取时、 "LDM R12、{r0、r1}"将用于从 R12开始的地址读取两个32位字、并将值存储到 r0和 r1
执行32位字读取时、 将 使用"LDR R2、[R12]"从 R12的地址读取一个32位字、并将数据存储到 R2
执行8位字节读取时、 "ldrb R2、[R12、#3]" 将用于从 R12+3的地址读取一个字节、并将数据存储到 R2