This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PGE:Tiva C 图形库不工作

Guru**** 2965120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/940770/ccs-tm4c123gh6pge-tiva-c-graphics-library-not-working

器件型号:TM4C123GH6PGE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我使用 TM4C123G 处理连接在 easymxpro V7上的 TFT 彩色显示屏触摸通道。

我在 TM4C123G_LaunchPad 技术讲座中找到了一个简单矩形触摸按钮的代码示例、用于在触摸屏上显示按钮并控制板上的 LED。

问题是  ,如果 TouchScreenInit()函数在主电源中初始化,屏幕将变为空白白。  

如果我没有初始化或调用 TouchScreenInit()函数,则显示屏将正确初始化并显示按钮,但会显示  

按下或触摸 屏幕上的按钮不会控制 LED。 下面是触摸屏的片段以及与其相关的程序。 有什么帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leul、

    您所连接的屏幕不是具有 TivaWare 本机支持的驱动程序的屏幕。 我怀疑初始化要求与我们用于 TivaWare 的 Kentac SSD2119显示屏不同。 您需要评估您自己的屏幕的要求。

    touch.c 文件是我们为 EVM 套件准备的特定驱动程序文件、不是常规 grlib 的一部分。 这些驱动程序文件是特定于应用程序的、因此终端用户需要根据其应用要求来处理对它们的修改。