This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:如何将 HalCoGen 与现有 CCS 工程结合使用

Guru**** 2762545 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/940489/launchxl2-tms57012-how-to-use-halcogen-with-an-existing-ccs-project

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

我不熟悉 TMS570xx MCU 和 HalCoGen。 我有适用于 Launchpad 的广泛现有代码、我需要添加其他功能。 HalCoGen 创建所有需要的.c 和.h 文件、而不仅仅是与 HalCoGen 中的定制配置直接关联的文件。 是否有一种简单的方法来查看我需要添加到项目中的代码的简短片段?  

我需要添加的特性是8MHz 时钟输出。 您是否建议使用 N2HET 来切换 GIO? 如果不是、您会建议采用哪种方法? 是否有此示例代码?

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    单击现有的 HALCOGen 项目文件(*。hcg)将在 HALCOGen GUI 中将其打开。 您可以启用/禁用 HALCoGen 中的任何功能并生成更新的代码。 但是、如果您禁用之前启用的一个外设、例如 ADC、则需要手动删除 adc.c。  

     您可以使用 ECLK 引脚输出时钟信号。 ECLK 引脚配置代码位于 system.c 中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想将自己的代码添加到通过 HALCOGen 生成的文件中、请在"用户代码"部分插入您的代码:

    /*用户代码开始(25)*/

    您的代码

    /*用户代码结束*/