This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:关于 TMS570的 RAM 测试

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/940130/tms570ls0432-about-ram-test-for-tms570

器件型号:TMS570LS0432

你好

 团队

 现在我知道闪存测试可以使用 CRC。

RAM 测试,解决方案是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Hercules 器件包括一个执行 ISO CRC-64标准多项式的硬件 CRC。 CRC 模块可用于测试 SRAM 中静态内容的完整性、方法是计算所有静态 内容的 CRC 并将该值与之前生成的"黄金" CRC 进行比较。  

    片上 SRAM 由 SECDED ECC 诊断支持。 ECC 评估由 CPU 内的 ECC 控制逻辑完成。 该方案对 CPU 和 SRAM 之间的传输提供端到端诊断。