This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:下载和调试不会下载代码

Guru**** 2815965 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/940056/tm4c123gh6pm-download-and-debug-does-not-download-the-code

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL

我正在尝试将 blinky 程序下载到 EK-TM4C123GXL Launchpad 评估板(类似于 TM4C123GH6PM)中。 我将使用 IAR Embedded Workbench for ARM。

当我选择"Simulator"选项时、代码会调试并正常工作、但是当我切换到 TI Stellaris 时、调试会冻结 IDE。

单击"取消"时、将显示以下错误:

几天以来、我一直在以相同的设置运行闪烁、但突然它不再工作了。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以尝试使用 LM 闪存编程器或 CCS IDE 来下载相同的代码吗? 您是否看到了相同的问题? 如果问题仅在您使用 IAR IDE 时出现、则您需要联系 IAR 以获得帮助、因为其他工具工作正常。 我尚未使用 IAR 工具、因此我无法为您提供第三方工具方面的帮助。

     如果所有工具都有相同的问题、那么我需要您提供更多信息。

     1.它是否与以前工作时尝试下载的 TivaWare 闪烁程序相同? 如果您对程序进行了一些修改、您还记得自己做了什么吗?

     2.在 LM 闪存编程器中、如果您确认所有工具(TI 工具和 IAR 工具)都无法对器件进行编程、请尝试"解锁"器件。 请参阅下面的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试解锁我的器件、它成功工作。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您的问题得到解决。