This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PM:PB2和 PB3引脚的 PWM 配置

Guru**** 2528000 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, TM4C1231H6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/939988/tm4c1231h6pm-pwm-configuration-for-pb2-and-pb3-pins

器件型号:TM4C1231H6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

如何为 PWM 配置引脚 PB2和 PB3。 某些可配置用于 PWM 的管脚在 GPIOPCTL 寄存器中将 M1PWM6设置为一个设置。 PB2和 PB3只有定时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     TM4C1231H6PM 没有 PWM 模块。 请使用产品选择页面查找包含 PWM 模块的合适器件(例如 TM4C123GH6PM)。