This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48L952与 TMS570LS3137在架构上有何主要差异。 将项目从 TMS570LS3137平台迁移到 RM48L952时应注意的事项。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/939520/rm48l952-what-are-major-rm48l952-differences-in-architecture-with-tms570ls3137-what-should-be-taken-care-to-migrate-project-from-tms570ls3137-platform-to-rm48l952

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137

您好,

是否有任何平台代码迁移文档用于将整个项目从 TMS570LS3137平台迁移到 RM48L952

RM48L952与 TMS570LS3137在架构上的主要差异是什么。  将项目从 TMS570LS3137平台迁移到 RM48L952时应注意的事项。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从功能的角度来看、RM48Lx 和 TMS570LS3x 器件之间有两种差异。

    (1) CPU 对于 RM 资源来说是小端字节序。 TMS570是大端字节序。

    (2) RM 设备没有 Flexray 模块。

    最大系统频率和工作温度也存在差异。