This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:将端口 J0配置为输入后的故障 ISR

Guru**** 2981140 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/939238/tm4c1290ncpdt-fault-isr-after-configuring-port-j0-as-input

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好!

我在   Windows 10 x64专业版下将 CCS 版本10.1.0.00010与 TivaC EK-TM4C1294XL LaunchPad 搭配使用。

我正在尝试读取按钮1状态、因此我使用以下指令将端口 J0配置为输入:

  GPIOPinTypeGPIOInput (GPIO_PORTJ_BASE、GPIO_PIN_0);

一旦这个指令被执行、固件进入 FaultISR。  

为了确保没有发生任何其他事情、我在设置时钟后立即将该指令放入主函数中、但我仍然具有相同的行为。

我检查了 TM4C 数据表、似乎没有锁定端口 J0。

请作出澄清。

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

     我认为您缺少端口 J 的时钟启用功能。您需要在调用 GPIOPinTypeGPIOInput (GPIO_PORTJ_BASE、GPIO_PIN_0)之前添加以下行。

    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOJ);
    while (!SysCtlPeripheralReady (SYSCTL_Periph_GPIOJ))
    {
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这就是问题所在! 我完全忘记了这一部分!

    非常感谢!

    Sam