This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:RM48 L950AZWT

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/937646/rm48l950-rm48-l950azwt

器件型号:RM48L950

您好!

RM48 L950上有2个 RGB LED。 如何使用这些 LED? 我想更改这些 LED 的颜色。

此致、

Prathamesh Yawalkar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RGB LED 是3个 LED 的组合、仅采用一种封装:

    • 1个红色 LED
    • 1个绿色 LED
    • 1个蓝色 LED

    每个 LED 应连接到1个 PWM 控制信号:RM48x 上的 N2HET 能够生成 PWM 信号、因此需要3个 N2HET 信号来控制一个 RGB LED。 我们 可以通过将这三种颜色组合在不同强度中生成几乎任何颜色。 可通过改变 PWM 信号的占空比来调节 LED 的强度。

    要产生纯红光、红色 LED 的强度应处于最高水平:dutycycle=100%、贪婪 LED/蓝色 LED 的强度应处于最低:0%占空比。