我发现 TM4C123G 微控制器使用直接石英频率来加速其 PLL。 因此、有一个受支持的 quartzs 列表。 但我在这个列表中找不到19.2 MHz -这是我见过的最常见的石英之一。 这怎么可能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我发现 TM4C123G 微控制器使用直接石英频率来加速其 PLL。 因此、有一个受支持的 quartzs 列表。 但我在这个列表中找不到19.2 MHz -这是我见过的最常见的石英之一。 这怎么可能?
支持的晶振频率范围为4MHz 至25MHz。 19.2MHz 可以工作、但不适用于 USB。 数据表第24.9.5节提供了有关选择晶体的详细信息。 检查表24-18的脚注。
正确、该表中没有19.2 MHz 晶体。 我所指的是有关选择表中未包含的晶体的信息。 如果您只制作几个器 件、说"当然、它的工作方式(我的板上现在设置的晶体)"可能就足够了。 但是、如果您要批量生产产品、则应花时间查看晶体 ESR 并选择合适的回路(电容器和电阻器)。 此外、我强烈建议您在开始批量生产之前、先让晶体制造商为您的设计提供特色。
虽然19.2MHz 曾经是一种常用的晶体选择、但在过去七年中、我们没有其他要求使用该晶体值。 对 UART 波特率发生器使用更高频率的 PLL 和小数分频器降低了这一要求。 我们目前没有计划使用表中的19.2MHz 晶体来更新数据表。 但是、我们将在未来考虑您的建议。