This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:建议如何继续调试 USB 接口。

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/937275/tm4c1290ncpdt-advice-how-to-proceed-debugging-usb-interface

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件:TPS2051B

我正在使用 TivaWare USB 库、硬件设计直接从 TM4C129X 开发板(使用 TPS2051B)获取。  当我插入 Windows 10计算机或 Linux 计算机时、无法识别任何内容。  从我在网上找到的事实可以看到、D+或 D-线路为高电平、这使得器件被插入时能够感应到器件已被插入、但我的电路板有 D+和 D-(UsbDp 和 UsbDm)都为低电平。  随附了我的代码和硬件。

谢谢。

Douge2e.ti.com/.../USB.pdfe2e.ti.com/.../USB-Descriptors.pdfe2e.ti.com/.../CPU-Init-cc.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

     您能做两个实验吗?

     1.在 LaunchPad 上运行代码。 工作正常吗?

     2.在定制板上运行其中一个 TivaWare USB 示例、如 USB_DEV_BULK。 工作正常吗?

     在配置自供电时、是否可以禁用 D+/D-上的内部上拉电阻。