This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L940:开发板中的 PLL1和 PLL2频率设置

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/937179/rm48l940-pll1-and-pll2-frequency-settings-in-development-board

器件型号:RM48L940

我想知道开发板中的 PLL 时钟设置是如何完成的。 我主要需要以下字段的寄存器设置

电压范围

1编号

2、Nf

3.外径

4.右

PLL 的参考设计

nr2.

2.无

OD2

4.第2条

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 TRM 的振荡器和 PLL 章节。

    第10.5节详细介绍了 PLL 配置。