This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:2020年是否支持 TMS570 CAN-FD?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/937230/tms570ls1224-tms570-can-fd-support-in-2020

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

此对话从2015年开始、并在2017年继续、主题是 Hercules 平台上对 CAN-FD 的本地支持。

e2e.ti.com/.../472658

2020年情况是否发生了变化?  是否有在 Hercules 平台上对 CAN-FD 进行本地支持的计划、尤其是 TMS570系列中的任何器件?

提前感谢、
Joe Shidle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    有一个参考设计演示了使用外部 CAN FD 控制器(TCAN4550)在 Hercules MCU 上进行 CAN FD 通信。 参考设计可从此处获取:    

    我们还将在未来的器件中包含多个 CAN FD 接口。 有关这些即将推出的器件的最新信息、请联系您的 TI 销售人员。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、感谢您的回答。

    我知道 TCAN4550示例代码和参考设计、但想知道更具体的是集成处理器解决方案。  我将联系我们的 TI 代表、谢谢。

    谢谢、
    Joe Shidle