This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3S2965:Cortex-M4F 与 Cortex M3通信

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/936843/lm3s2965-cortex-m4f-talk-to-cortex-m3

器件型号:LM3S2965
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

大家好、由于该器件已经是 NRND、因此建议在网站 上使用 TM4C123GH6PM。 我们想确认 Cortex-M4F 是否可以与 Cortex M3通信。

感谢您的意见。

此致、

Mark Felipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "与他人交谈"是什么意思? 您是否在问具有 M3的器件是否可以使用 M4F 与器件通信? TM4C123GH6PM 具有用于通信的 UART、I2C、SPI 和 CAN 模块。