This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:未使用 GPIO 引脚的配置

Guru**** 2925610 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/936715/tms570ls1224-configuration-of-unused-gpio-pins

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的 TI 团队:

我的问题是、如何将未使用的(不用于特殊功能、例如 PWM、SPI 等) N2HET1引脚配置和使用为 GIO 引脚?

我在 HALCoGen、数据表或 TM570LS1224的技术参考手册中都找不到这方面的信息。

谢谢、此致、

Heinz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的 GPIO 引脚可配置为输出并驱动为低电平。 这将节省功耗、并使您不必偏置 PCB 上未使用的引脚。