您好,
我已经通过 SPI 接口将 Hercules RM57L843 (SPI 主设备)连接到 ADSP-BF609处理器(SPI 从设备)。 在 DSP 中、GPIO 引脚中的一个连接到 Hercules 的 ENA (SPI4)引脚。 如果从器件希望发起与主器件的通信、那么如何使用 SPI ENA 引脚来实现这个功能。
是否有必要在从器件驱动 ENA 引脚时,芯片选择引脚的状态应该是什么? 它应该是连续高电平还是低电平?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我已经通过 SPI 接口将 Hercules RM57L843 (SPI 主设备)连接到 ADSP-BF609处理器(SPI 从设备)。 在 DSP 中、GPIO 引脚中的一个连接到 Hercules 的 ENA (SPI4)引脚。 如果从器件希望发起与主器件的通信、那么如何使用 SPI ENA 引脚来实现这个功能。
是否有必要在从器件驱动 ENA 引脚时,芯片选择引脚的状态应该是什么? 它应该是连续高电平还是低电平?
您好!
如前所述、ADSP-BF609是从器件、Hercules RM57l843是 SPI 主器件。 现在、如果从器件想要与主器件通信、它必须在 ENA 引脚上进行高电平到低电平的转换。 在 ENA 引脚上发生转换
主器件将知道从器件想要与其通信 、并且将向从器件发送时钟。
我们已经在 SPI 模式中配置了 ENA 引脚。 我们是否需要监控主器件侧的 ENA 引脚,或者我们是否在主器件上获得中断,以便在 ENA 上进行转换?
如果我们在主器件侧获得中断、那么我们可以从同一中断例程发送时钟。 这是我的理解是否正确?
另外、请向我发送从器件到主器件之间发起通信的步骤(RM57L843)。