This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:RM48L952

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, RM48L950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/958581/ccs-rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件: RM48L950

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

您能不能尽早提供适用于 RM48L952的 USB -主机驱动程序代码。

此致、

Praveena M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveena、您好!

    您可以参阅 Micrium 为 USB 设备/主机创建的以下示例(您需要创建登录):
    www.micrium.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    在这里、我已经从这个链接下载了 USB -主机示例代码

    但是、问题是他们使用的 IDE 是 IAR EW (Ingenjörsfirman Anders Rundgren Embedded Workbench)。

    现在、我正在使用 IDE  -用于 RM48L950的 Code Composer Studio。

    请尽早为我提供 USB -主机的任何其他代码。

    谢谢、此致、

    Praveena M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Praveena、您好!

    很抱歉、我们没有其他 USB 主机示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    您能给我提供任何其他替代解决方案来获取适用于 IDE - Code Composer Studio 的 USB-Host 示例代码吗?

    此致、

    Praveena M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我们能否在 IDE - Code Composer Studio 中获得 USB -主机的任何演示类或示例代码?

    实际上、我们仅在很久以前就使用该接口进行了结构化。

    请帮助我们获取 USB 主机或任何其他替代解决方案的驱动程序代码、以尽早解决此问题。

    此致、

    Praveena M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Praveena、您好!

    很抱歉、我没有计划开发 USB 主机演示。