This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:使用 XDS110固件刷写 TM4C1294NCPDT MCU 时出现问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/960153/tm4c1294ncpdt-problems-flashing-tm4c1294ncpdt-mcu-with-xds110-firmware

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好、先生、

我使用的是 LaunchPad-CC2640R2F,但在尝试使用 Adrian (https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/827266/3060977?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=xdsdfu.exe#3060977)提供的说明刷写 XDS 固件时遇到问题。 当我尝试更新引导加载程序时、我收到错误消息:"无法打开文件 boot_loader.bin。  它是否存在?" 尽管它位于 xdsdfu.exe 旁边的目录中。  如果我告诉它更新固件、它会说它会下载到器件、但如果我再次使用 xdsdfu.exe -e 进行检查、则没有更新任何内容。 为什么找不到引导加载程序文件?

boot_loader.bin 位于同一文件夹中、电路板处于 DFU 模式。

我允许  

如何将新的引导加载程序和固件编程到 XDS110探针中:

C:\ti\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110\xdsdfu -m

C:\ti\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110\xdsdfu -b boot_loader.bin -r (我收到错误:"无法打开文件 boot_loader.bin。  它是否存在?")

C:\ti\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110\xdsdfu -m

C:\ti\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds110\xdsdfu -f firmware.bin -r

注意事项

托拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试浏览 xds110目录或提供 boot_loader.bin 的完整路径。

    谢谢

    Ki