This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:rm48l952

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/960038/ccs-rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、

您能在 IDE-Code Composer Studio 中为我们提供任何 USB 主机示例代码吗?

此致、

Praveena M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Praveena、您好!

    RM48上的 USBH 基于开放标准 OHCI v1.0a 并且与 USB2.0兼容。 因此、您可以参考任何 OHCI USBH 驱动程序以获取用于枚举器件的示例代码。 关于 RM48器件的具体细节、如时钟和引脚多路复用、您可以使用 HALCoGen 工具进行配置。

    我不知道 TI 的 USB 主机驱动程序示例。  此堆栈和驱动程序可从 Micrium 获得: