Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我最近开始在 CCS 中使用 SysConfig 工具、我想问一个有关用例的问题。
该工具非常适合配置引脚、但是在控制引脚和外设时使用 TivaWare 需要重新声明组件的企业名称。
我的意思是、我可以定义一个 UART 并将其命名为"DebugUART"或其他任何名称、以定义其功能。 当我输入字符时、我仍然需要使用 UART0_BASE 等、即使我在 SysConfig 工具上为其定义了名称。 当将"pinout.h"文件添加到使用任何 IO 引脚的位置时、最好在程序中使用这些名称。
我当前的方法是使用#define 为外设和引脚指定业务逻辑名称、但如果该工具帮助我这么做、实际上会更有用。 然后、在代码内部、我可以使用企业名称而不是端口和引脚值。
除了创建我自己的文本解释器和使用 SYSCFG 脚本文件之外、是否还有一种简单的方法来实现此目的?
谢谢、
金枪鱼