This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GE6PZ:随机发生 PWM 时基同步(PWMSYNC)复位计数器

Guru**** 2534000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/959616/ccs-tm4c123ge6pz-pwm-time-base-sync-pwmsync-resetting-counter-occurs-randomly

器件型号:TM4C123GE6PZ

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我们尝试使用 PWMSYNC 寄存器复位计数器、但它是通过示波器测量随机发生的。

请问 它是如何在 PWMSYNC 寄存器中工作的?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWMSYNC 寄存器的操作非常简单。  

    因此、我怀疑您的代码中还有更多内容。 请提供有关问题的更完整的说明。 如果可能、创建一个演示问题的小型项目、并使用 Code Composer Studio "File"->"Export"函数创建项目的.zip 并将其附加到此线程。