This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:将安全库与 IAR 集成。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/958290/rm57l843-integrating-safety-library-with-iar

器件型号:RM57L843

您好!

我想在 IAR Embedded Workbench 的项目中集成 SafeTI 诊断库。

我该怎么做。 请提供执行相同操作的步骤。

谢谢、

Shantanu S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 IAR 工作台中使用该库的示例有多个。 这些示例是针对 RM48、RM46、RM44开发的。 很抱歉、我们没有 RM57示例。

    请查看以下示例:

    ...\ti\hercules\SafeTI Diagnostic Library\2.4.0\build

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 SafeTI Hercules 诊断库的网页上,在“功能”中显示:“支持 IAR IDE 和工具链(不适用于 TPS65381驱动程序或 RM57Lx 和 TMS570LC43x 器件)”。

    那么、如果库不支持用于 IAR 工具链的 RM57Lxx、即使我们以某种方式将其添加到 IAR 项目中、它是否有用?

    谢谢、

    Shantanu S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IAR 支持 RM57Lx 器件。 我没有 IAR 工作平台、因此我不确定 IAR 上的 SDL。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我们的项目中要求在 IAR 中使用 SafeTI 诊断库。 我们希望 SDL 能够集成到 IAR 工具链中、TI 是否能够为该问题提供支持。 或者、我们是否有任何商业方面的信息、我们可以通过个人邮件/聊天进行交流。  

    请告诉我以下哪一项是可能的。

    谢谢、

    Shantanu S.