This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:PGA900的 XDS200问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/959365/uniflash-xds200-problem-with-pga900

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: PGA900

Hallo TI、

我使用 XDS200和 CCS 来调试 PGA900。 在这里它是不可移动的。 现在、我必须对要使用 Uniflash 软件管理的 PGA900的 OTP 存储器进行编程。 很遗憾、我无法连接。
我按照快速入门指南工作、但未获得所需的效果。

这些是我的设置。

当我启动并选择一个十六进制文件时、我会得到:

无法与 XDS200和 PGA900建立连接。

当我启动"设置"时、我将获得:

在哪里可以获得闪存设置、或者我犯了什么错误?

我使用带64位的 Windows10。

此致

H. Härle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 H.G ü Härle、

    要将图像添加到您的帖子中、请单击"Edit"按钮。 在文本输入窗口的顶部、您将看到一个"插入/编辑媒体"按钮(图标看起来像一个白色方形、其中有一个灰色方形)。 使用该按钮上传照片。

    您的问题已分配给 Sitara 处理器团队。 我将把它重新分配给 PGA900团队。 由于美国的感恩节假期、他们可能需要几天的时间才能做出回应。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 H.G ü Härle、

    请按照 Nick 的建议重试添加图片。 同时、当使用 Uniflash (或 CCS)在 PGA900中对 OTP 进行编程时、需要调整 PGA900.gel 文件、以确保存储器空间映射到 OTP 而不是 DEVRAM。 请参阅此 E2E 主题、了解有关如何更改该主题的更多详细信息:

    此致、