This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123AH6PM:IOH-VOH 数据

Guru**** 2930030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/959363/tm4c123ah6pm-ioh-voh-data

器件型号:TM4C123AH6PM

各位专家:

VOH 规格为2.4V。 当 IOH 为2mA、4mA 或8mA (取决于 IO 驱动能力)时、定义此规格。

当 IO 增加时、VOH 降低了多少? 我们是否有 IOH-VOH 图?

我们希望直接使用 GPIO 来驱动外部 FET 和 LED。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、不 我们没有 IOH/VOH 图。 输出引脚在指定的电流负载下进行测试、并测量 VOH。 规格是最小值、实际值因零件而异。