This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:RM48L952

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/958575/ccs-rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

当我们在 RM48L952电路板上工作并加载代码时、它突然进入安全模式。

因此、请帮助我们尽早解锁安全模式。

此致、

Praveena M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveena、您好!

    如果没有特意对 AJSM 进行编程、器件将不会被锁定。 要对 AJSM 进行编程、您需要生成解锁代码、并在链接器 cmd 文件中添加存储器部分。 JTAG 已锁定、系统会要求您提供用于解锁的 JTAG 解锁密码。 因此、我不认为您的器件已锁定。

    问题可能是由您编程的代码引起的。 闪存中的代码使 CPU 反复进入一个异常状态、并且 CPU 不能进入一个调试状态。  请尝试以下步骤恢复 JTAG 连接:

    1.打开目标配置窗口,然后启动选定的配置

    2.切换到调试窗口

    3.按住 RESET (nRST)按钮

    4.释放 nRST 按钮后,立即单击“连接目标”

    5.尝试几次后应连接电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此链接进行另一次尝试:JTAG 连接常见问题解答中的#5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的支持。

    现在、它工作正常。

    此致、

    Praveena M