This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230H6PM:以&quot 结尾的 TM4C 器件;R"是否进行预生产?

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/958461/tm4c1230h6pm-tm4c-parts-ending-in-r-are-pre-production

器件型号:TM4C1230H6PM

我即将订购一些 TM4C123GH6PMIR 器件、因为它们比 TM4C123GH6PMI (结尾没有"R")便宜几美元。  但是、当我在 TI 网站上下单时、购物车显示这些是"预量产"器件。  我发现 TM4C1230H6PMIR 器件也是如此。  

这些器件的页面没有将其称为"预生产"、但当我去购买它们时、我会收到警告。  所有器件型号是否都以"R""预量产"结尾?  为什么器件页面没有提到其生产状态?  我担心将其设计为项目、然后发现如果 TI 决定不投入生产、我犯了错误。

有人能不能对此有所了解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请在下面找到。 末端的 R 表示卷带包装。  

    [引用 user="Peter Mix]我即将订购 TM4C123GH6PMIR 器件、因为它们比 TM4C123GH6PMI (结尾没有"R")便宜几美元。  但是、当我在 TI 网站上下单时、购物车显示这些是"预量产"器件。  [/报价]

     当我访问产品网站时,我看到 的 TM4C123GH6PMI 如下。 仅托盘中的装运可用。 我看不到任何关于预生产的声明。 无论如何、对于购买问题、这并不是提交问题的真正场所、因为这是一个技术讨论论坛。 请理解、我不知道如何处理采购订单。 我们的客户支持将能够在此网站上为您提供帮助。  

    https://ticsc.service-now.com/csm/?_ticdt=MTYwNjAxMjUxOXwwMTc1ZGNlOGZhZTQwMDA5ZGU2OTk3Y2Q4ZDI2MDMwNzIwMDQwMDZhMDA5Nzh8R0ExLjIuMTgyMTg3NDE0NS4xNjA1NzI5MDU4fDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    感谢您的链接。  我将通过该链接与 TI 联系、看看我会发现什么。  

    此外、正如我在帖子中所说、器件页面会显示"预量产"状态、仅在结账时从 TI 订购时显示购物车:

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    虽然 Charles 认为 E2E 更适合技术支持而不是购买查询、但我确实知道您看到的内容是什么、所以我会给您快速解答。

    这只是某些修订版6器件的系统错误、导致它们在系统中错误地显示为预量产。 他们的"活动"状态应与他们的修订版7对应的状态相同。 它们都已投入生产。 我们知道问题正在解决。

    解决后、它们还应正确显示在 TI.com 产品页面上。

    很抱歉造成混淆。