This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:写入引导加载程序以从闪存加载特定应用程序映像。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/954665/rm57l843-writing-a-bootloader-to-load-particular-application-images-from-flash

器件型号:RM57L843

您好!

我需要编写一个引导加载程序、该加载程序可以从闪存加载特定应用程序。 例如、如果闪存中存在两个应用程序映像、引导加载程序应能够加载特定映像。

请告诉我如何完成此操作。 需要遵循什么流程、一个很有帮助的示例。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我们的 CAN 引导加载程序示例。

    此引导加载程序中使用了7条命令。  CAN_COMMAND_DOWNLOAD 用于下载应用程序映像的起始地址、 CAN_COMMAND_SEND_DATA 用于传输应用程序映像的数据。

    两个应用程序映像的起始地址不应位于同一个闪存扇区中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能提供一个链接、我可以从其中下载上述示例吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!

    您能否提供上述示例的直接下载链接、因为前面给出的链接会将我带到一个 git 树、在该树中我找不到下载选项。

    谢谢、此致

    Shantanu S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shantanu、

    我将检查链接不起作用的原因。