This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:SafeTI HALCoGen CSP

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/957919/rm48l952-safeti-halcogen-csp

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我已经将使用 HALCoGen 生成的代码与演示 SafeTI HALCoGen CSP 代码进行了比较、发现几乎没有差异。 如果是这种情况、那么为什么使用 SafeTI CSP 封装? 既然我是 SafeTI 的新手、您能详细说明设计安全应用时应遵循的要点吗? 此外、还提供有关该过程中要包含的重要库文件的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    合规性支持包(CSP)旨在提供必要的文档、报告和单元测试功能、以帮助使用 HALCoGen 生成的软件的客户遵守 IEC 61508和 ISO 26262等功能安全标准。

    测试报告是在运行单元测试和功能测试 HALCOGen 生成的驱动程序后生成的。 因此、HALCoGen 中的代码之间没有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢王先生的答复。