This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:PWM 信号信息

Guru**** 2481085 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/957831/tms570lc4357-ep-pwm-signal-information

器件型号:TMS570LC4357-EP

专家您好!

 在 TMS570LC4357-EP 中有7个 PWM 模块,每个模块有2个信号 A 和 B (PWM1A、PWM1B... PWM7A、PWM7B)。 请告诉我我们是否可以使用单路输出。 如果高侧为是、则哪一个更好。 数据表中未明确提及。 这些 A 和 B 信号是什么、我们如何使用它们?  

谢谢、此致、

Vikas H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

     正确、每个模块支持两个"独立"信号。 每个信号都有自己的比较寄存器、但这两个信号共享同一个周期计数器。 您可以为您的应用使用其中一个。 下面只是一个简单的图示。 周期计数器可以设置为递增/递减计数器、允许您创建对称 PWM、也可以设置为只能创建非对称 PWM 的递增或递减计数器。