This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:深度睡眠模式由 CAN 唤醒

Guru**** 2770415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/957446/tm4c129dncpdt-deep-sleep-mode-wake-up-by-can

器件型号:TM4C129DNCPDT

请检查它是否可通过 CAN 从深度睡眠模式唤醒 TM4C129? 哪种时钟设置或模式可用于应用并尽可能降低电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、您可以将 CAN 置于深度睡眠模式。 请参见下面的。 为了实现正确的 CAN 操作、不应将 LFIOSC 用作时钟源。 您需要使用 PIOSC。 您可以将其余外设保持关闭状态、并且仅当您希望在深度睡眠模式下运行的应用程序处于打开状态时、才可以保持 CAN 模块开启状态。 最接近的功耗是在85°C、VDD/VDDA=3.3V、LDO=0.9V 且除 CAN 外所有外设均关闭时的9.5mA 电流。 我们没有仅激活一个模块的电流消耗特性。