请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1290NCPDT 概述:两个信号连接到计时器的 A 和 B 通道、以捕获两者之间的时间差。
目标是使用32位定时器、在触发边沿时生成一个中断来收集 GPTMT (a 或 b) R、并且在 A 和 B 触发后产生差异。
当计数器回滚且 I 本例清除捕获的边沿时间时、将生成唯一的其他中断。
问题是如何在 Tivaware 的构造中设置此设置。 似乎没有针对 GPTMTAR 和 GPTMTBR 的 Get 函数?
如果您有任何见解、我们将不胜感激、以便可以正确使用硬件来完成任务。