主题中讨论的其他器件:TMP117
我使用 MSP432E401从具有 I2C 接口的 TMP117温度传感器读取数据。 TMP117可在数据就绪时生成信号(警报)。 我需要将数据从 TMP117捕获到 MSP432的内部存储器中。 TMP117能够以比采样更快的速率生成数据、并且我不想让 CPU 加载来处理多个温度中断。 如果我可以配置 MSP432 UDMA、以便在每次发出警报时将数据从 TMP117传输到内部存储器、那将是很好的。 当外部 GPIO 被激活(边沿或电平敏感)时、是否可以设置 UDMA 来触发从 I2C 到内部存储器的传输而无需 CPU 干预? 如果是、您可以向我介绍一个演示此功能的 RTOS 示例吗?
谢谢、
Philip