This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:EK-TM4C123GXL 音频输入连接到 ADC

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/956797/ek-tm4c123gxl-ek-tm4c123gxl-audio-input-connection-to-adc

器件型号:EK-TM4C123GXL

 我是新手、刚刚使用 Tiva C 系列评估套件完成了嵌入式培训课程。  尝试执行几个项目、其中包括使用3.5mm 插孔将电路板连接到标准音频 MP3输入。  显然、不希望简单地直接连接  到板上 GPIO 的 ADC 功能、以免损坏。  是否有人可以建议如何执行此操作、并可能提供单独升压器的原理图或详细信息。