This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:将数据发布到网页

Guru**** 2549240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/950343/msp432e401y-posting-data-to-web-page

器件型号:MSP432E401Y

尊敬的 TI 成员:

我正在研究 SDK 示例"https://MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs"。 在我的应用程序中、我想从 html 网页获取并发布一些参数、如波特率、数据位。

我开发了一个示例网页"index.html"、 为此我使用"makefsfile.exe"生成了"index.h"文件

我正在使用  URLHandler_get 方法和调用"URLSimule_process"中的"index.html"网页  

httpserver_sendSimpleResponse (ssssock、returnCode、contentType、index_size、index)函数。

下载代码后、我使用 ip_address/index.html 打开了相应的 html 页面。它已成功打开网页。

现在、我想知道如何使用 URLHandler_post 方法检索数据、以及我需要在 html 页面和  URLSimule_Process  函数中执行的更改。

我的 html 代码:

e2e.ti.com/.../example_5F00_html_5F00_code.txt

[TI -复制到文件的代码:example_html_code.txt]

我不熟悉这个 html 编程和网络...

帮我解决这个问题。。。 我很久没来这里了...

谢谢、此致

Kalyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    我将尝试为您找到答案。  我将尝试24小时响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    我在这个上是空的。  和您一样、我不是 html 或联网方面的专家。  我正在尝试寻找一个有这样做的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis Lehman、

    主席先生,你在等待你的答复。

    此致

    Kalyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    由于我找不到有关该器件的专家、我必须在 MSP432上设置该器件并查看需要什么。  这可能需要几天的时间、因为我今天没有在远程工作地点使用此器件、需要从 TI 工厂订购。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,谢谢你的答覆。