This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:由于&quot、无法刷写 TM4C;闪存编程超时"

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/955823/ccs-tm4c123gh6pm-unable-to-flash-tm4c-due-to-flash-programming-timed-out

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

实际上、我正在尝试在 PCB 上刷写 TM4C、但每次我都会收到错误消息"Flash programming timed out"。 引脚之间没有短路、并且电源电压位于栅极引脚上、接地也接地。 当我检查 VDDC 引脚(引脚25和56)中的电压时、数据表中的电压为1.5V 至1.7V。我的问题是: 这就是为什么我不能使 TM4C 闪烁并且这么高的电压意味着我的 TM4C 是断开的还是优于无电压的原因。 当这是我的问题时... 是否存在修复此问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、

    我不确定器件是否会损坏、但电压应来自内部 LDO、因此可能会损坏。 但是、在得出这一结论之前、您能否将您的电路与我们的系统设计指南进行比较?  https://www.ti.com/lit/pdf/spma059

    处理 VDDC 有具体要求、包括所需的电容量。 如果您没有合适的电容器、则内部 LDO 可能无法按预期工作、并且可能可以通过纠正任何问题来恢复器件。 此外、确保为其他电压引脚配备正确的滤波电容器、如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    首先、感谢您的快速响应。 实际上、我的电容器不在正确的范围内、它们太小了。 修复后、我可以刷写 PCB 而不会出现任何问题、LDO 引脚上的电压现在可以了。再次感谢。

    我想知道的是、电容器为什么会增加电压、因为当我在没有任何电容器的情况下焊接 TM4C 之后直接检查引脚上的电压时、电压也是可以的。 这也是为什么我对这些引脚前面的正确电容器没有这么多的想法。 您知道原因吗、或者是否有任何来源可以找到与之相对应的东西?

    此致

    Luca Nawrath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、

    电容器有助于内部 LDO、因此不正确的电容值可能会影响 LDO 的运行、从而导致更高的电压行为。 无论如何、这是我的最佳猜测。 我不是一名设计师、所以我不知道设计的这一部分的复杂性。