This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:无法对 Hercules MCU 进行编程

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, HALCOGEN, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/952602/tms570ls1224-unable-to-program-the-hercules-mcu

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件: HALCOGENSEGGER

大家好、

我有一个带 TMS570LS1224的定制板、无法将任何固件下载到其中。

当尝试使用 XDS110进行调试时、我收到错误消息: Error connecting to the target:(error -2131 @0x0) Unable to access device register (连接到目标时出错:(错误-2131 0x0) Unable to access device register (无法访问设备寄存器)。

当使用示波器探测时、我可以看到时钟正在生成、某些日期正在通过 TMS 线路发送、但是 TDO 线路上不会生成任何数据。

我还尝试在2线制模式下使用 cJTAG、但我得到的错误相同。

我已经尝试将基本固件(HALCoGen 生成的 LED-BLINK)下载到同一定制板的另一个实例、但是、我遇到了相同的错误。

我还尝试使用 Segger J-Link 调试器、但也没有使用(JTAG 超时)

随附的是所设计定制电路板原理图的一部分。 带 nTRST 的 TMS、TDO、TDI 和 TCK 直接连接到 JTAG 连接器。

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    RESET_OUT 应拉至高电平。 当它连接到低电平时、MCU 处于复位模式。

    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 QJ、

    RESET_OUT 实际上通过10k 电阻器上拉为高电平(我已将此部件留空):

    此致、

    Tom。

    编辑:首次上传此帖子时图像已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    XDS110仿真器具有 CTI-20引脚、您是否使用 CM10适配器将 XSS110电缆连接到电路板? 引脚3和引脚5 (CM10 JTAG 适配器)被连接至仿真器的接地、但是这两个引脚被连接至 SCI_TX/RX。 您可以移除 R4和 R5、然后重试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用普通跳线将 XDS 连接到电路板。

    我还尝试将 tms320f28004x launchpad 用于 cJTAG、但仍然遇到相同的错误。

    您还有其他建议吗?

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Tom、

    我认为这是电路板问题。 您是否检查了 PCB 上的电源和接地? 您可能需要逐引脚检查 MCU、以确保没有引脚短接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我已经成功使用 Segger J-link EDU 版本对板进行编程。

    XDS110和常规 Segger 似乎都没有正常工作。

    感谢您的努力。

    此致、

    Tomislav