This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:GPIO#09、这#39;s PB0和 PB1的勘误表

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/955163/tm4c1290ncpdt-errata-about-gpio-09-that-s-pb0-and-pb1

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好!

客户希望将 PB0和 PB1用作 I2C (400k、4.7K 至3.3V)。  

有可能吗? 如果是、如何确保没有电流消耗?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以使用它们。  为了限制 ESD 事件造成的损坏、应在 I2C 总线和微控制器上的引脚(PB0/PB1)之间串联一个100Ω Ω 电阻器。 这将影响 I2C 总线上产生的低电平、但使用4.7KΩ Ω 上拉电阻器时、总线上的低电平将仅比接地高70mV。 只需计算 I2C 总线并检查总线上从器件的 VIL 电平要求即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    这是可以的吗?

    如何在4.7K 下获得70mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的电路。 低电平的电压为3.3V x (100欧姆/(100欧姆+ 4、700欧姆))= 0.069V