请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM57L843 主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
大家好、
我正在尝试在 RM57L843 (主设备)和 ADSP BF609 (从设备)之间建立 SPI 通信。
我想从从器件接收20字节数据。 我已将波特率设置为5000KHz、并在 Halcogen 的 Transfer group 0中将长度配置为20。
因此、在接收时、我能够正确接收8个字节、但在8个字节后、第8个字节的数据以剩余字节的形式被覆盖。
我在这里附加了已接收数据的快照。
我无法确定我的错误所在。 请建议合适的解决方案。
以下是我的代码:
#define D_COUNT 20 uint16 TX_DATA1[D_COUNT]={0x11、0x22、0x33、0x44、0x55、0x66、0x77、0x88、0x99、0xAA、\ 0x01、0x02、0x03、0x04、0x05、0x06、0x07、0x08、0x09、0x0A}; uint16 Rx_data1[D_count]={0}; uint8 TX_FLAG = 0; uint8 Rx_FLAG = 0; //用户代码结束* / int main (void) { /*用户代码开始* 3 mibspiInit(); mibspiSetData (mibspiREG4、0、&TX_data1[0]); mibspiTransfer (mibspiREG4、0); while (mibspiIsTransferComplete (mibspiREG4、0)= false); mibspiGetData (mibspiREG4、0、&Rx_data1[0]); while (1); /*用户代码结束*/ 返回0; }