请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 我有两个关于时钟相位= 0时从模式下 MibSPI 时序的问题:
- 第203F 页的数据表(表7-39和图7-23)将 SPICLK 周期时间定义为40ns。 这是否意味着由于时钟不确定性、SPICLK 无法在25MHz 的标称频率下运行? 如果它可以在25MHz 下运行、时钟误差的限制是什么?
- 数据表的同一部分未显示 SPICLK 和 SPICSn 之间的任何时序要求。 是否不存在或它们只是缺失? 如果他们遗漏了什么?