请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM57L843 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想将 HET2[1]端口引脚配置为输入。 为此、我将使用" gioSetDirection (hetPORT2、0U);"API。 我在同一引脚上从外部提供3.2V 电压。
我将引脚状态读取为"uiStatus = gioGetBit (hetPORT2、1U);"、但我仅获得0值。 是否缺少任何设置。
halcogen 设置: