This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:HAL 库的每个函数说明

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/955160/tmds570ls31hdk-each-function-description-of-hal-library

器件型号:TMDS570LS31HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好、先生、

请您注意。 为我们提供包含每个函数说明的 TMDS570LS31 HAL 库?

例如 gioSetDirection (hetPORT1、0xFFFFFFFF);
"gioSetDirection (hetPORT1、0xFFFFFFFF)"是什么意思? 此类型的描述。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    请在 HALCoGen 帮助中找到所有函数和数据结构的说明和示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    请在 HALCoGen 帮助中找到所有函数和数据结构的说明和示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    N2HET 微型机器被连接至一个由多达32个输入/输出(I/O)引脚组成的端口。 所有 N2HET 引脚可被用作 GIO 引脚。 N2HET 模块具有与 GIO 相同的寄存器集、用于配置引脚方向、数据输入、数据输出等、因此 所有用于端口/引脚操作的 GIO API 可用于 N2HET 引脚。