This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/RM57L843:将 lwip 堆栈添加到 CCS 项目

Guru**** 2551300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/954612/compiler-rm57l843-adding-lwip-stack-to-ccs-project

器件型号:RM57L843

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我正在进行一个项目、其中我必须通过以太网将 Hercules 板与 PC 进行通信、我正在使用 LWIP 堆栈进行 TCPIP 通信。

但是、当我将 LWIP 堆栈添加到项目中时、在编译之后、它会给我错误

我还在项目属性->build->include 选项中添加了所需的头文件

但是、在这之后、我会遇到错误。

如何解决这些错误?

请在这方面帮助我。

此致

Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!  

    请检查 lwipplib.c. 一些 c 文件已包含在此 c 文件中。 这些文件需要从您的项目中排除。 否则,可能会出现对象重新定义链接问题。

    请检查 lwip 示例项目的原始设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此信息对我解决以前的错误非常有用。

    非常感谢 您的帮助。

    但是、在调用 lwip_main.c 文件中的 tcp_alloc() API 时、在这之后会出现新的错误  

    无效参数"
    候选人是:
    tcp_PCB * tcp_alloc (unsigned char)

    '

    对于此行  st_tcp_client->pcb = tcp_alloc (0U);

    其中  PCB   ST_tcp_client 结构中定义的结构类型 tcp_pcb*的成员。

    我还尝试将参数拼写为'unsigned char'、但它没有解决此错误。

    如果我在该语句或语法中缺少某些内容、请在此对我进行更正。

    谢谢。