This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:SafeTI 诊断库错误

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/948999/rm57l843-safeti-diagnostic-library-error

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

当我创建一个新项目并在 Halcogen safety_example 中将安全库作为步骤包含在内时、该项目正在毫无错误地生成、

但是、当我在  一个现有项目中包含安全库并按照 Halcogen safety_example 中的相同步骤操作时、我们会得到错误的数量。

请提供一个解决方案来说明如何包含安全库。 或如何解决以下错误。

一些错误:

-[E0001]未定义文件 SL_ASM_API.asm 中的符号

-符号 xxx 未解析(其中 xxx 为变量和微秒)

库版本- SafeTI 诊断库 v2.4.0

IDE -CCS、编译器- TI v18.12.3 LTS

从构建中排除的文件- sl_asm_api_ar.asm、 sl_asm_api_Keil.asm

链接的资源:


包含选项


预定义的公司


谢谢、

Vikas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的项目中是否包含 sl_sam.inc?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    否、sl_sam.inc 未包含在项目中。  

    此外、您是指 sl_asm.inc

    谢谢、

    Vikas N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我、如果需要任何输入、我们正在等待响应  

    谢谢、

    Vikas N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果需要任何输入、请告诉我、我们正在等待响应、

    谢谢、

    Vikas N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    我刚刚为 RM57编译了库、一切都很好。

    导入 CCS 库项目: C:\ti\hercules\SafeTI Diagnostic Library\2.4.0\build_safeTILib

    2.右键单击项目"SafeTILib"、然后选择"Debug_RM57L_LE from CCS->Project->Built Configuration->Set Active

    3.编译