请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 您好!
我尝试在 TM4C123GH6PM 微控制器中使用 ADC0外设。 我已配置采样序列发生器1、用于从 AIN0、AIN1、AIN2和 AIN3通道读取模拟值。 我在尝试跨通道读取数据时遇到以下问题。
- 在配置 ADC 进行首次读取后、无论其电压电平如何、在所有4个通道上只读取值0。
- 从 SS1读取的数据存储在数组 g_adcSS1RawData[4]中、我希望数据按以下顺序存储:
- G_adcSS1RawData[0]-> AIN3数据
- G_adcSS1RawData[1]-> AIN2数据
- G_adcSS1RawData[2]-> AIN1数据
- G_adcSS1RawData[3]-> AIN0数据
但数据不会按预期存储、有时甚至读取的数据也不相关。
请帮助我解决此问题、我还附上了参考 code.e2e.ti.com/.../6052.TI_5F00_query.txt
谢谢、此致、
桑托什。