This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TMS570BMS:TMS570和 EM1402EVM 的异常仿真操作

Guru**** 2676675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/951400/tidm-tms570bms-abnormal-simulation-operation-of-tms570-and-em1402evm

器件型号:TIDM-TMS570BMS

尊敬的团队:

按照说明、我构建了一个适用于 EV/HEV 电池管理系统的高性能 MCU 参考设计

2.并通过 PC 实现控制

但是在操作过程中出现以下提示。 这意味着

"应用程序中发生了未处理的异常。 字符串 H 到 long 类型的转换无效"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    此问题似乎是由 PC 上运行的 BQ76Px GUI 引起的。 请咨询 BMS 团队。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!