Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3135, CC3130, CC3120
主题中讨论的其他器件:CC3100、 CC3135、 CC3130、 CC3120
您好!
我使用 TM4C129E、TI-RTOS Tiva 和 CC3100并使用 Wi-Fi 框架开发了我的系统。
我注意到市场上有新的 CC31xx 器件(CC3120、CC3130、CC3135)。
我的问题是:
1) 1) CC3100即将停产、还是在未来10到15年内即将停产?
2) 2)我已经使用此芯片开发了固件。 如果我切换到其他最新的 CC31xx 器件、它们是否会替换、Tiva TI RTOS WiFi 框架是否仍能正常工作? 换言之、我是否仍需要更改固件? 如果新的 CC31xx 器件在替代产品中不是引脚对引脚插接、它们是否至少与固件兼容?
3) 3) TM4C 产品系列是否即将停产?或者它将在未来10到15年内停产? 似乎 TI 在 Simplelink 和 MSP432产品上投入了更多精力。 我看不到与 TM4C 相关的活动。 首先、TM4C 以前在论坛中拥有自己的部分。 现在、它位于其他微控制器下。 其次、以前在 TIA-RTOS 教程中使用 Tiva-C、但现在我无法再在任何地方找到它。 它被 Mindshare 的 TI-RTIOS 简介教程所取代。 当我查看他们的网站时、他们提供的培训似乎是针对 MSP32和 Simplelink 器件的、我看不到任何与 Tiva 相关的内容。 我现在有点担心使用此 MCU 设计新产品。
4) 4) TM4C 在业内有多受欢迎? 在过去3年中、我参加了很多工作面试、其中没有一个使用 Tiva。 我过去工作过的公司中没有一家使用 Tiva。 其中大多数使用 PIC 或 STM32和一个 NXP。 即使是我当前的公司也使用 STM32。 但我是 TI 和 Tiva MCU 的忠实粉丝。 我是我部门中唯一推广此产品系列的人。 当我在评估阶段使用 TM4C129E、NDK 和 CC3100以及 TI-RTOS 进行演示时、与使用 LWIP 或 PIC32的 STM32和 Harmony、Renesas Synergy with NETX Duo 相比、我和我的上司对其性能感到满意。 这些产品都可以、工作做得很好、但根据我的经验、TM4C NDK 和 Tiva-TI-RTOS 是最重要的。 但是、我希望 Tiva C 和 Tiva TI-RTOS 仍在这里停留很长时间、这一点会比较安全。 对它的寿命有什么看法?
任何答复都是非常感谢的。
谢谢。
AJ