This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:TM4C1290NCZAD:I2C 从机数据读取

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/945876/tm4c1290nczad-tm4c1290nczad-i2c-slave-data-read

器件型号:TM4C1290NCZAD

 TM4C1290NCZAD     用作 I2C 从设备时需要锁存读取数据的最短保持时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关详细信息、请参阅器件数据表电气部分。 我粘贴了下面的 I2C AC 参数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    我想知道您是否可以解释此规范不是由"输入"定义、而是由"标称"定义?
     最小值 :最小值
     标称值:典型值

    此致、
    Hideyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果您查看该表、单位将以系统时钟周期表示。 这意味着、无论工作温度条件如何(最小值、标称值或最大值)、从器件都需要2个周期的数据保持时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    我以前从 TI 获得了答案。 就像这样、

    " 当作为主器 件从从从器件读取数据时、数据被采样、因此需要0ns 保持时间。"

    >>引用附带的文件 ( 本例中 为系统时钟120 MHz)。

    相似地,  当作为从器件从主器件读取数据时,它的保持时间是否不是0ns?

    此致、Higashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      [引用 user="user6246923"]

    相似地,  当作为从器件从主器件读取数据时,它的保持时间是否不是0ns?

    [/报价]

    当我查看从器件上的数据保持时间时、我似乎自己误解了电气时序表。 看起来、2个周期是从器件在发送数据时而不是在对数据进行采样时将保持的保持时间。 在这种情况下、Bob 认为0ns 保持时间适用于主器件正在从从从器件读取数据或从器件正在从主器件读取数据时、因为数据是在 SCL 中间采样的。 很抱歉、先前出现混淆。